This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1451624/mspm0g3507-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

如何检查 MCAN TX FIFO 是否有可 用于写入下一条消息的可用空间?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以参考以下步骤进行快速查找。

     在 SDK 中将 MSPM0G3507 CAN 传输相关工程导入 CCS。 这里我选择"mcan_multi_message_tx"工程作为示例。

    2. 编译项目。

    3. 在 main 函数中,按下 Ctrl 并点击以"DL_MACN_"开始的任意函数,这里我选择"DL_MCAN_writeMsgRam",然后输入"dl_mcan.h"文件。

    4.在"dl_mcan.h"中搜索"DL_MCAN_TxFIFOStatus"、可以找到以下函数和 TX FIFO 相关状态的定义。 此外、您还可以在 MSPM0G3507_TRM 中获取更多信息 21.4.15.

     

    B.R.

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细介绍!