This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3506-Q1:MSPM0G3506-Q1

Guru**** 2768215 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3506-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1451576/mspm0g3506-q1-mspm0g3506-q1

器件型号:MSPM0G3506-Q1

工具与软件:

您好!

工作温度范围为-40 -125 ℃、存储温度为-40 -150 ℃ of MCU MSPM0G3506-Q1、为何仅限于 Tj -40 -130 ℃?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yansong:

    环境温度是指器件通电时周围环境(通常是空气)的温度。  结温是指器件通电时器件封装内的硅片温度。 Tj 高于 Ta 是正常现象、但无法达到贮存温度。  

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭飞:

    感谢您的答复!

    我认为 这个芯片的 Tj 太低了。 毕竟、 Tj 仅为130 ℃。 这使得我们的应用仅限于泵和冷却风扇。 在设计时、为什么此 MCU 的结温不能是150 ℃? 当环境温度为115 ℃ 时、结温超过130 ℃、根本无法用于风扇和水泵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yansong:

    我懂了。 当环境温度达到125℃ 时、采用130℃ 的 Tj 将限制您的应用。

    我想您已经和我们的经理讨论过这个主题。  

    此致、

    Pengfei