This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:am2434

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1451206/am2434-am2434

器件型号:AM2434

工具与软件:

大家好!

我目前使用 AM2434器件、面临一项有趣的挑战。 我的应用需要两个标准1Gb 以太网端口和一个1Gb USXGMII。 考虑到应用一次只连接一个端口、这三个网络的1Gb 以太网交换机似乎是一个潜在的解决方案。

我正在寻找有关如何将这三个网络高效连接到 AM2434的见解。 您是否遇到过类似的设置或对最佳方法有建议?

提前感谢您的想法和专业知识!

谢谢、
Baruch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baruch 

    感谢您的提问。

    您正在寻找具有 RGMII-1G sped 的2个以太网端口?

    每个端口将与 R5F_0_0上运行的单个应用程序连接?

    或者

    2个具有来自2个 R5F 内核(R5F_0_0和 R5F_0_1)的流量的以太网端口?

    请参阅以下 SDK 示例、如果您需要进一步的帮助、请告诉我?

    AM243x MCU+ SDK:以太网和网络

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hן Ashwani.

    我问了一个不同的问题。 是否可以将3个外部通道连接到 AM2434开关?

    我的应用需要两个标准1Gb 以太网端口和一个1Gb USXGMII。  任何时候我只使用1个 IP。

    谢谢  

    Baruch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM2434交换机的3个外部通道

    方法、

    • AM243x 用作具有3个外部端口的交换机?
    • 您需要的数据包可以从任何一个端口切换到任何其他端口?
    我的应用程序需要两个标准1Gb 以太网端口和一个1Gb USXGMII 接口

    2个标准以太网端口。 我正在内部查看是否支持 USXGMII?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于  1Gb 的 USXGMII、我将它与一个 PHY 连接起来。 现在、我要使用单片 以太网交换机。 我询问是否有方法可以忽略我的应用中的硬接线开关。

    此致

    Baruch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    我正在内部查看是否支持 USXGMII?

    我已进行 内部检查、并确认 在 AM243x 上不支持 USXGMII。

    此致

    Ashwani