This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:MCU+ SDK PMIC 配置 API

Guru**** 2515305 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P, TPS653860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1452314/am263p4-mcu-sdk-pmic-configuration-apis

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:TPS653860-Q1TMDSCNCD263P

工具与软件:

您好!

我的客户正在检查如何使用 AM263Px MCU+ SDK 和 TMDSCNCD263P 配置 PMIC (TPS653860-Q1) 。
他了解到、LDO2至 LDO4是由 PMIC_tps653860xx.c ( [SDK 文件夹]\source\board\PMIC)中的 PMIC_tps653860xxConfigure (PMIC_Config *config)函数配置的。
但 SDK 中没有 PMIC API 的描述。 是否有可用的文档?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在位于"\source\board\PMIC\PMIC_LLD\*"的自述文件中提供了一些文档。

    在位于"\source\board\PMIC\PMIC_LLD\[Includes/PWM]"的头文件中还提供了内联代码定义 src。

    我同意在 SDK 文档中直接描述这些信息会有好处。 我将在内部为此提交一个 TT。

    此致、

    Zackary Fleenor