This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:LP-AM243

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1443356/lp-am243-lp-am243

器件型号:LP-AM243

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我有一个技术问题:我们想购买开发板和套件 LP-AM243版本 E3。

请告诉我如何在器件型号中标记此版本3。

提前感谢您

Nina Duhovnaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nina:

    当前网上商店库存应100%基于 E3电路板、但您可以通过 EVM 上刚好位于 TI 标识下方的 PCB 器件型号进行验证。

    您应该在 PCB#中看到 E3 -例如:

    PCB#:PROC109E3

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike、非常感谢!

    我明白一切!  

    我想收到板 LP-AM243 -  PROC109E3 - 2件的报价。 我们要直接从德州仪器(TI)购买这些板。  

    请注明 交货周期。

    提前感谢您。

    Nina Duhovnaya、Singer Instruments & Control Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请告知谁可以销售  板 LP-AM243 - PROC109 E 3.  - 2件 您的分销商(Mouser、DigiKey)不确定他们拥有的电路板版本为 E3。

    我想收到板 LP-AM243 - PROC109的报价 E 3. - 2件 我们要直接从德州仪器(TI)购买这些板。  

    请注明 交货周期。

    提前感谢您。

    Nina Duhovnaya, Singer Instruments & Control LTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nina:

    您可以通过 TI 网站下订单吗?

    这些 EVM 可从 https://www.ti.com/tool/LP-AM243获取。 价格为每件89美元、我怀疑交货时间小于2周。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike、谢谢! 我们将订购。

    此致。

    NINA