工具与软件:
您好!
当尝试使用 XDS110调试器对 AM243X 进行编程/擦除时、出现以下错误。 我已经尝试了电源循环整个系统和计算机,但它不断发生。 如有任何帮助、将不胜感激。
MAIN_Cortex_R5_0_0:连接到目标时出错:由于复位等待(WIR)模式、目标处于复位状态、并且无法停止(仿真包9.9.0.0.00040)
此致
Rajeev Bharol
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
当尝试使用 XDS110调试器对 AM243X 进行编程/擦除时、出现以下错误。 我已经尝试了电源循环整个系统和计算机,但它不断发生。 如有任何帮助、将不胜感激。
MAIN_Cortex_R5_0_0:连接到目标时出错:由于复位等待(WIR)模式、目标处于复位状态、并且无法停止(仿真包9.9.0.0.00040)
此致
Rajeev Bharol
尊敬的 Rajeev:
[报价 userid="541413" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1451023/mcu-plus-sdk-am243x-the-target-is-in-reset-due-to-wait-in-reset-wir-mode-and-cannot-be-halted/5569674 #5569674"]使用 CCS 12您能说出具体的版本吗? CCS 提供从 CCS 12.1到12.8的版本。
[报价 userid="541413" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1451023/mcu-plus-sdk-am243x-the-target-is-in-reset-due-to-wait-in-reset-wir-mode-and-cannot-be-halted/5569674 #5569674"]然而由于某种原因、下电上电并没有什么帮助、但当我切断电路板的电源、卸下调试器并长时间关闭系统时、再次上电时却没有发现此问题...下电上电后、您是否重新启动目标配置文件?
或者您是 在不终止之前的调试会话的情况下试图暂停 CPU 吗?
确保您终止调试会话。 正确对 EVM 进行下电上电。 确认在 UART 终端上提供引导日志。 Re -启动目标配置并连接到内核。
此致、
Tushar