This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:无法使用 TMDSEMU110-U (XDS110调试器探针)将代码下载到 AM2634中

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1451267/am2634-not-able-to-download-code-using-tmdsemu110-u-xds110-debugger-probe-into-am2634

器件型号:AM2634

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们尝试将代码下载到 AM2634控制器中。 我有以下疑问。

  1. 我们可以将此 XDS110探针用于 AM2634吗?
  2. 我们在电路中使用了 AM2634 IC、并连接到以下 JTAG 引脚以将代码加载到 XDS110的调试端口

           TMS、TCK、TDI、TDO

由于我们使用外部 XDS110探针来下载代码、因此我们不使用 USB Mini 连接和 TM4C1294NCPDTT3R IC (位于"PROC110A_sch.pdf"的第19页)

使用 ISO7220CDR 隔离 XDS110的信号

4月对此提供紧急支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我们从 XDS110调试器探针连接到 AM2634控制器的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要从以下列表中选择什么模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ajit、

    很抱歉这里的响应延迟了。

    1) 1)是、所有 AM263x 硬件平台都使用板载 XDS110模块(AM263x LaunchPad 和 controlCARD)。 您能否确认您正在使用 AM263x 控制卡?

    2) 2) 您的 JTAG 实现/连接应该与在 PROC11A_SCH 中完成的设置匹配。 我相信 NTRST  

    3) 3)已理解、您能否提供物理硬件连接的图片? 可能值得更新您的.ccxml 文件来尝试较慢的 TCLK 速度(1.0 MHz 或类似器件)、以查看这是否有任何差异。 (  有关示例、请参阅 youtu.be/0k8oe1-2amY

    4) 4)该器件似乎适合隔离 XDS110 JTAG 信号(5.5MHz 的默认 TCLK)。

    5) 5)您的屏幕截图中选择的 JTAG (1149.1)模式是正确的选项。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

    1. 我们已经定制了 AM2634的 PCB、并使用了 XDS110调试器探针、如下图所示。 如果我们使用外部 XDS110调试器、请告知我们必须在所有电路中下载代码所需的 PCB。  

    我没有得到任何有关此探针内部的电路的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajit、

    独立的 XDS110调试探针作为黑盒调试器出售。 电路和设计文件未公开提供。

    若要将外部调试器与 AM2634结合使用、您需要确保将以下信号引脚输出到外部接头、以便与 XDS110连接:

    • TMS
    • TDI
    • TDO
    • TCK

    TI 建议使用14引脚 TI JTAG 连接器来连接 XDS110调试器探针附带的接头。

    更多有关支持的接头的信息、请参阅 仿真和跟踪接头技术参考手册。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brennan!

    我将使用14引脚 TI JTAG 连接器并将上述引脚连接到 AM2634。  

     

    您能否验证假设提供给 AM2634的电压电平? 使用 JTAG 引脚下载代码时出现"Target voltage not found"错误。

    下面是预期电压与测量电压间的关系表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajit、

    所有 JTAG 信号均为3.3V。 请参阅 AM2634数据表的第32页

    请注意、需要在14引脚 TI JTAG 连接器的引脚5上以3.3V 为基准电压。 引脚4、10和12连接到 GND。

    此致、

    Brennan