This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:3mA 或4mA 时 IIO 最大值的 VOLmax

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1451591/mspm0c1104-volmax-for-iio-max-at-3ma-or-4ma

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

您好、MSP 专家、

我对 MSPMOC1104上的 IO 端口有疑问。 我想通过端口引脚将一个电阻器切换到 GND。 电源电压 VDD 为2.2V。
在数据表中、我找到了以下信息:VOLmax>1.7V VDD max 2mA、其中 VOLmax = 0.4V
对于3mA 或4mA 的 IIO 最大电流、您是否还有相应的 VOLmax 值?

谢谢、此致、

Marinus