This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:am2434

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1452452/lp-am243-am2434

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好

能否 将 PRU UART 添加 到 SysConfig?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个 SDK 版本? 您是使用 SDK 示例还是创建了自定义示例?

    此外、您能否帮助我了解 SysConfig 中 PRU UART 要求背后的用例?  

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NITIKA

    我目前使用的是以下 SDK:

    • mcu_plus_sdk_am243x_10_00_00_20
    • IND_COMMS_sdk_am243x_09_02_00_08
    • pru-software-support-package-6.4.0

    我正在尝试找到一个 PRU UART 示例、因为我的应用需要九个以上的 UART 接口。 在探索过程中、我看到了可用于 AM335x 和 AM62x 的 PRU 硬件 UART 示例。 遗憾的是、AM62x 示例未成功编译。

    此外、我查找了可用于 AM335x 的 PRU 软件示例以支持9位 UART 器件、但我找不到此示例的源代码。

    在 AM243x 上使用 SysConfig、无法找到对 PRU UART 的任何支持。 您能否指导我如何继续或提供资源或示例、以便在 AM243x 上实现此功能?

    感谢您的帮助。

    此致、
    Baruch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baruch:

    感谢您提供的信息。 请允许我花一些时间在内部讨论您的要求并与您联系。

    另外、您能否告诉我您正在寻找 UART 接口的速度和双工?

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Nitika

    所有 PRU UART 都约为115200或更慢。

    谢谢 Baruch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nikita、团队:

     当您希望获得能够提供帮助的示例或文档时、是否有任何估计?

    如果我们能在假期前获得一些指导、我们将不胜感激。

    此致、

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    AM243x 有7个主域 UART、2个 MCU 域 UART 和2个 PRU 硬件 UART (每个 ICSSG 1个)。 也就是说、总共有11个硬件 UART。

    如果上述组合中的11个 UART 足以满足您的用例、我们可以处理这个问题、这种方法有几个依赖项:

    1.您将使用多少个内核、以及想要使用哪些内核来控制哪些 UART?

    2.您是否会使用 MCU 域的案例防火墙?

    此致、

    Nitika