This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:调试寄存器

Guru**** 2972750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1450772/am263p4-debugging-registers

器件型号:AM263P4

工具与软件:

关于调试寄存器的文件:
这无法用于新的 CCS2.0、不是吗?

它为我显示了寄存器的正确值、但当我查看具体的位时、它仅显示零。

此致

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    对于此处的延迟响应、我们深表歉意。 您是否在连接到 R5SS0-0目标或另一个调试目标时访问寄存器视图?

    AM263Px 器件支持 xml 文件的更新现在已验证、并应在1月初作为 CCS P2更新提供。  

    此致、

    Zackary Felenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    是的、访问连接到 R5_0的寄存器视图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息、您能否包括关于 CCS 屏幕的屏幕截图、或者告诉我们您正在使用该工具的哪些版本? 我将邀请另一位专家进一步提供反馈。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    我的 CCS 20没有定义这些寄存器。 我想人们仍然需要将定义它的 xml 文件放入一些 zip 文件中。 我最后在 CCS 12.x 中试用过这个 xml 文件存在各种问题。 是否有更新的软件包?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当将 CCS 20与 Zack 提供的软件包一起使用时、似乎工作正常。

    Zack - Marcel 是否使用您提供给我的相同版本的软件包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、ki、

    IAM、使用链接的问题 AM263P4包:调试器的外设寄存器。

    此致  
    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,当 iAM 使用相同   的软件包版本: 12.8.1.00005连接相同的设置,它的工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、

    以上主题是4个月前发布的。 这是否与您昨天提供给我的软件包的版本相同?

    谢谢

    引脚