This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:关于 I2C

Guru**** 2927470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1451359/mspm0g1107-about-i2c

器件型号:MSPM0G1107

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用的是 M0G1107。 它们需要让 M0G1107 I2C 在不同的模式下工作。 在 M0保持待机模式期间、M0 I2C 作为主模式工作。 当 M0退出待机模式时、M0 I2C 用作从模式。

请指导如何执行此操作。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您可以参考  I2C_CONTROLLER_TARGET_DYNAMIC_SWITCHING  最新 SDK 中的示例、显示了如何从控制器模式切换到外设模式。 希望这对您有所帮助!

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您提供的信息。 我会检查客户是否需要更多信息。