This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:使用 CCS theia 时、遇到编译问题。 .s 文件的汇编代码报告了错误

Guru**** 2530880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1452463/am263p4-when-using-ccs-theia-a-compilation-problem-was-encountered-the-assembly-code-of-the-s-file-reported-errors

器件型号:AM263P4

工具与软件:

    这是编译错误的屏幕截图。 编译器似乎无法正确解析.s 文件。 但是、另一个项目中的这些文件不存在编译错误、如果有任何编译器选项未正确配置、则可以正常运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从面板的 Problems 视图中显示屏幕截图。  我需要去看看。"   从面板捕获输出视图的内容、不是使用屏幕截图、而是使用文本文件。  当鼠标在"输出"视图中处于活动状态时、右键单击并选择 全部复制 .  粘贴到文本文件中。  确保此文件使用文件扩展名 .txt .   其附加到下一篇文章中。   

    第一个错误诊断指示汇编源文件的第1行存在问题。  请附加汇编源文件。  或至少显示第一行。  请复制粘贴文本、不要使用屏幕截图。

    谢谢。此致、

    -George.