This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:CCS Theia 已停产?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453254/mspm0g3507-ccs-theia-discontinued

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

你(们)好、

CCS Theia 是否已停产或推迟?

它不再在网站上广告,只能通过绕道或谷歌找到;)

谢谢!

Matze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matze:
    CCS Theia 不停止或推迟。  CCS v20是 CCS Theia 的下一版本。 TI 正在从"CCS Theia"品牌过渡、并将其统一回至仅 CCS。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个遗憾,你不在你的主页上的任何地方传达这个。 这将拯救我大量的搜索和困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matze:
    感谢您的反馈。 我会让我们的营销团队了解这一点。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!