This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3106-Q1:有关 ODIO 引脚的问题

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453444/mspm0g3106-q1-questions-about-odio-pins

器件型号:MSPM0G3106-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户使用的是 M0G3106-Q1器件的32引脚封装。 下面是一些我们需要澄清的问题。

Q1 -在 uC 32引脚型号的引脚2中、我们发现该引脚独占行为作为开漏引脚、并且我们必须始终连接外部上拉电阻器才能使其工作(该引脚的 IO 结构为5V 容差开漏 IO)。 我们打算将其用作 GPIO 引脚(PA1)。 在不使用外部上拉电阻器的情况下、是否可以在哪里实现这一点?

 Q2 -如果引脚是开漏引脚、我们还可以使用 UART 或计时器功能吗?

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须提供一个外部上拉电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题2:除此之外、它的作用类似于图中所示的普通 IO、因此您可以使用任何功能。 实际上、它是一个功能、因为您可能需要耐受5V 电压的 UART。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这有助于澄清。