This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:RTC 锁定功能

Guru**** 2508185 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1440093/mspm0l2228-rtc-lock-function

器件型号:MSPM0L2228
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我的客户希望启用 RTC_A 计数器锁定功能。
当他从 CCS 将0x22000001写入 RTCLCK 寄存器时、它按预期工作。  

但是、当他在 SysConfig 中启用"Enable Write Protect"复选框时、这似乎无法正常工作。
(未设置 PROTECT 位)

他还尝试在代码中添加到下面的 API、但结果是相同的(未设置 PROTECT 位)。 为什么?

DL_RTC_Common_enableWriteProtect (RTC_A);

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    我看到我这边有这个问题。  

     DL_RTC_Common_enableWriteProtect ()似乎无法正常工作。 让我与软件团队核实一下他们是否有一些想法。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    您对此商品有任何更新吗?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    您在调试模式下检查的寄存器似乎是 LFSS RTCLACK 寄存器、并且调试寄存器窗口中没有显示独立 RTC 寄存器。  

    对于启用 LFSS RTCLCK 功能、可以使用:

    LFSS->IPSPECIFIC_RTC。 RTCLOCK = 0x22000001;

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    您是说以下 API 不适用于 LFSS 中的 RTC_A?
    DL_RTC_Common_enableWriteProtect (RTC_A);

    应使用以下指令?
    LFSS->IPSPECIFIC_RTC。 RTCLOCK = 0x22000001;

    如果是、这是预期行为还是软件错误?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    根据我的测试结果、 DL_RTC_Common_enableWriteProtect (RTC_A)没有 RTC 寄存器的写保护功能。

    我认为是软件错误。 使用此 API 时应在 LFSS 模块中设置 RTC 锁定寄存器。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    我明白了。 您能否将错误报告给软件团队?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    当然。 我们需要更新 DL_RTC_Common_enableWriteProtect 的实现结果、以在 SFF 寄存器组中运行。

    此致、

    Pengfei