This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507 - SPI 协议

Guru**** 2967410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453057/mspm0g3507-mspm0g3507---spi-protocol

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!
有人能告诉我、我是否可以将 MX25U25645G (EEPROM)连接到 MSPM0G3507以进行 SPI 通信吗?
我应该对此进行什么配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cookie:

    我以 MX25U25645G 为例、它支持 单个 I/O SPI 接口、因此可以通过 MSPM0进行访问。  

    有关使用 MX25U25645G 的详细信息、请参阅其数据表、其中介绍了访问 MX25U25645G 的需求和协议。

    在 MSPM0端、您可以参考 SDK 中的 SPI_CONTROLLER_COMMAND_DATA_CONTROL 示例。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:
    该示例对于所有微控制器都是通用的吗? 如果我将另外一些 MC 与 TI 连接、那么此代码是否有效? 引脚配置、我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cookie:

    这是 MSPM0 SDK 中的示例、适用于所有 MSPM0系列 MCU、包括您提到的 MSPM0G3507。  

    对于 C2000等其他 TI MCU 器件、他们可能有自己的 SDK 软件示例。

    MSPM0-SDK 软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com

    此致、

    Pengfei