This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:BSL UART GUI 超时

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1449637/mspm0g1506-bsl-uart-gui-timeout

器件型号:MSPM0G1506

工具与软件:

您好!

我想知道如何缩短 MSPM0 UART GUI 的 UART 帧之间的时间(C:\ti\mspm0_sdk_2_01_00_03\tools\bsl\bsl_GUI_EXE)以加快传输。

我尝试在 C:\ti\mspm0_sdk_2_01_00_03\tools\bsl\bsl_gui_source_code\UART_send.py 中设置超时时间(5秒到2秒)。

但当我这么做时、传输会失败。

为什么超时需要这么大?

 当帧之间有5秒的等待时间时、增加波特率根本不会加快传输速度。

提前感谢

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以帮助尝试最新的 SDK mspm0_sdk_2_03_00_07吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    使用最新的 SDK 可以解决该问题。 GUI V1.1似乎没有检查来自目标的答案。 每个发送帧后的 GUI V1.2打印操作成功。 GUI V1.1在诊断期间不打印任何内容、仅在转换结束时打印。  

    此致、

    Matthias