This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634上的引脚可与 NAND 闪存的块锁定引脚连接

Guru**** 2929240 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453258/am2634-pin-on-am2634-to-interface-with-block-lock-pin-of-nand-flash

器件型号:AM2634

工具与软件:

大家好、我们使用的是带有 Micron NAND 闪存的 AM2634 (器件型号  MT29F4G08ABAFAWP)  

与其他 NAND 器件不同,该 NAND 器件具有块锁定引脚。  

GPMC 块(AM2634)中是否有引脚与 NAND 器件的块锁定引脚连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathyadev:

    GPMC 控制器没有用于该功能的专用引脚。


    但根据我在闪存启动阶段所使用的"了解块锁定"引脚。 在这种情况下、您可以在 GPMC 至 GPIO 功能中配置任何未使用的引脚、并根据需要上拉/下拉。



    此致、
    Rijohn