This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-AM243X:MCU-PLUS-SDK 引导加载程序

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1445179/mcu-plus-sdk-am243x-usb-dfu-bootloader

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我使用 DFU 模式将固件写入 AM243x-EVM 板中的 SoC RAM。

我已经为 Win10安装了 dfu-util 0.9 64位、并为 WinUSB 驱动程序安装了 Zadig。

因为我们没有管理员来运行 sudo 命令来执行 duf-util、所以我必须运行以下 py 代码从 USB 引导、并 按照 SDK 手册中的说明发送 appimage。

        Python usb_bootloader.py --bootloader=sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_DFU.release.hs_fs.tiimage --file=<应用程序二进制文件的多核 appimage 的路径

它似乎已初始化引导加载程序。

但随后指出 DFU 后缀无效、然后 保持等待枚举 DFU。

重复上述过程后、引导加载程序似乎也无法再次正常工作。

您能指定更合理的程序吗?

谢谢。