This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何使用事件来锁存计时器输入采集样本?

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1452274/mspm0g3507-how-to-use-events-to-latch-timer-input-capture-samples

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我已将计时器12配置为通过 SysConfig 从外部引脚(PA31)进行输入捕获。  外部引脚承载脉冲序列。  在 TI 代表的帮助下、我发现计时器样本存储到寄存器 CC_01[1]中。  现在、我想利用 MSPM0事件功能;我想将触发源更改为事件。  为此、我尝试了以下操作:在 SysConfig 中、我配置了一个新引脚(PA31)作为输入、并分配了触发极性和发布通道。  我修改了计时器捕获元素、以在发生事件时触发、订阅 GPIO 事件并 选择订阅 Port0。   这些更改不足以重新配置事件触发。  不再调用计时器 ISR 来采集输入样本。  您能帮助我完成所需的其余更改吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    根据您的描述、这听起来没有问题。 您能否在本线程中附加 GPIO 和计时器捕获 SysConfig 配置图片?  

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的雇主 Pengfei 已经与 TI 签订了 NDA、要求我私下共享数据、因此如果您接受我的友谊申请、我就可以通过私人消息发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、当然可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Pengfei、 您看到我的 PM 了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    是的、很抱歉这么晚才回复。 我对您发送的邮件添加了一些评论。

    此致、

    Pengfei