This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:ARM Cortex-M0+(IEC 60730)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1452667/mspm0g3507-q1-arm-cortex-m0-iec-60730

器件型号:MSPM0G3507-Q1

工具与软件:

大家好!
我正在寻找包含 IEC 60730的 Arm Cortex-M0+
有人可以帮我解决这个问题吗?
大家好、Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、您好!

    你能详细说明一下当你说"包括"时的意思吗?

    您此处引用的 MCU (MSPM0G3507-Q1)符合 ISO26262标准/受功能安全质量管理等级、可通过产品页面申请获取支持文件。 通过使用这些文档和编写符合要求的硬件、我们预计客户的设计将获得他们自己的认证。 我很乐意帮助您回答与此相关的更多具体问题、请仅详细说明您的确切需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、

    我需要根据 V 模型(安全 B 类)进行开发、其中模型中始终是 IEC60730的声明。 很遗憾、我在 TI 找不到任何适合的方法来判断 MCU 是否满足此 IEC60730要求。 问题是 ISO26262是否涵盖了这项标准。
    CCS 是否也符合安全标准?


    非常感谢您的帮助