This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1450386/mspm0g3507-error-connecting-to-the-target-error--614-0x0

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我将在 CCS 上测试开箱即用示例。 项目已正确创建和构建。

当我尝试开始调试时、显示一个错误消息 :连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)目标表示上一个 SWD 请求存在错误情况。 清除该错误条件、然后重试 SWD 请求。 (仿真软件包20.0.0.3264)。

当我尝试刷写项目时、 会显示相同的错误消息、并且红色 LED (在开关 S1h 旁边)会亮起。

我已完成恢复#3、按住开关 S1和复位按钮 几秒钟、但仍然出现相同的错误。

有人能提供一个线索来解决这个问题吗?

谢谢。此致

达维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在另一台 PC 上尝试了另一个 LP-MSPM0G3507 DK、发现出现了完全相同的错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大为:

    1.请查看 MSPM0设计流程指南(修订版 D) 7.2以解锁 MCU 并重试。

    2.您使用的是哪个版本的 SDK? 是否对开箱即用示例进行了任何修改? 我只是在 SDK 2_02_00_05中测试该示例、似乎运行良好。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pengfei:

    感谢您的回复!

    我发现导致此问题的原因: 器件上连接了一个外部调试探针。 我 已经成功 使用外部调试探针来调试我的项目。 我想使用支持板载调试的 CCS (CCS 不支持任何外部调试探针)、所以我将所有跳线都放回原位、并在不拉出外部探针的情况下尝试进行调试。

    此致、

    达维