This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453408/mspm0g3507-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的:

发送到 CAN (1MB) FIFO 时出现问题:

我的设置为:

  

我的代码是:

经常调用 canTxFifo 以发送新消息。

如果我不延迟(在本例中为150us)、我会丢失 CAN 总线上的消息。  

路由的原因可能是什么? 如何解决?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在函数调用后、您的代码会立即执行什么操作? 您的延迟是在将数据添加到 RAM 之后、因此我不确定它们的延迟实际上是什么。 您发布的块中没有任何内容会立即出现问题。