This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:如何使用 J-Link 来闪存 M0C1104

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1454303/mspm0c1104-how-to-use-j-link-to-flash-m0c1104

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具与软件:

尊敬的 TI:

我的客户想要使用 Segger J-Link 刷写 M0C1104。 是否有相关文档? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    客户 PC 上安装的 SDK 用户指南中提供了相关信息。  路径应为= MSPM0工具指南—MSPM0工具指南2.03.00.07文档

    它将位于 Segger 部分下。