This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:使用 Code Composer Studio 进行 FreeRTOS 调试

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, C2000WARE, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1443581/tms570ls3137-freertos-debug-with-code-composer-studio

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGENC2000WARE

工具与软件:

大家好!

我们有一个使用 TMS570 / HalCoGen / FreeRTOS 的项目。

我已经看到 TI 现在有了一个面向 DSP 处理器和 C2000Ware 的 FreeRTOS 端口。 通过此端口、还可以访问远程对象查看器(https://github.com/TexasInstruments/c2000ware-FreeRTOS)

有可能有一个用于 TMS570的 ROV 插件/适配器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabrice:

    我从未在这个器件上尝试过 ROV。 我正在尝试、将尽快提供更新。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    您能否使用 TMS570LS3137和 FreeRTOS 实现工作 ROV?

    此致

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabrice:

    我对延迟响应表示歉意、但我对其他问题感到困惑。

    看起来我们的 CCS 附带了默认为调试模式的 ROV 插件。

    但是,我没有看到关于如何使用这些插件的任何明确的文档,你能在你的项目中尝试一次检查它们吗? 我也会尝试从我的最后

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。