This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:内部运算放大器的输出电压随电源电压而变化。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453257/mspm0g1506-the-output-voltage-of-the-internal-op-amp-varies-with-the-supply-voltage

器件型号:MSPM0G1506

工具与软件:

MSPM0G1506的供电工作电压为2.2-3.0V。
当 VDD = 2.2V 时、内部 OPAMP 的输出电压值相比在 VDD = 3.0V 时降低。
OPAMP 用作 IV 转换电路。
输入电流是恒定电流。
OPAMP 输出特性是否受电源电压波动的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryota、

    我能看到您的 IV 转换电路和 OPA 配置吗?

    您是否在 OPA 中使用 DAC? 如果 DAC 使用 VCC 作为基准、则可能会影响 OPA 输出。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengfel。

    感谢您的检查。

    我代表 IMI 回复您。

    OPA 使用 DAC、DAC 基准为 Vref。 我还验证了 DAC 输出电压是稳定的。

    如果您不使用 VCC 作为 DAC 基准、OPA 输出是否不可能随电源电压而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritsuki:

    我在不同的电压电源下对 OPA 进行了一些测试、OPA 也使用 VREF=2.5V 的 DAC:

    1.当 VCC 大于2.5V 时,OPA 运行良好,输出预期电压值

    当 VCC < 2.5V 时、VREF+输出引脚电压会随着 VCC 的降低而降低。 此外、OPA 输出会降低。 我认为原因是:

    •  VREF 输出从根节点 VCC 生成、因此当 VCC 小于2.5V 时、无法生成2.5V VREF 输出。
    •  当 VREF 低于2.5V 时、基于 VREF 的 DAC 输出会发生变化、从而导致 OPA 输出发生变化。

    我认为、如果 VCC 必须小于2.5V、则可以尝试使用外部基准。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengfel。

    感谢您的检查。

    很抱歉、我一开始没有告诉您。
    Vref 设置为1.4V 而不是2.5V。
    如果使用的 OPA=1.4V、Vref 是否会在 Vref >1.4V 时正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritsuki:

    我在 VREF = 1.4时测试某些用例并得到结果

    •  当预期 OPA 输出小于 VCC 时、OPA 运行良好。 这也与我们有关 OPA 的数据表说明相匹配。 A
    • 对于将输出电压设置为大于 VCC 的 OPA 配置、实际输出无法达到并略小于 VCC。

    此致

    Pengfei