This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:GPIO 配置是否有预防措施?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453831/am2634-q1-is-any-precaution-of-gpio-configuration

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634

工具与软件:

尊敬的专家:

我向我的客户提出此问题、现在他们希望确认 GPIO 配置顺序、如果订单发生更改、是否存在风险?

我们可以在 TRM 中找到配置示例

但从上图来看、我不确定具体的顺序以及哪一步是必需的。

例如、在 F2800157中、它将具有以下说明、建议我们启用 GPIO 内部上拉电阻以使 GPIO 保持已知状态、AM2634是否也具有此要求或某些其他精确性?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除器件数据表的引脚连接要求部分列出的引脚/信号外、我不知道需要以特定方式配置未使用的 GPIO。 就最佳实践而言、我看到为什么建议在 F28器件中使用它、因为启用内部拉电阻器会阻止输入悬空。 复位时、内部拉电阻器被禁用。
    我将与我们更广泛的团队联系、以了解是否存在特定的配置问题、比如您在此处详述的内容。

    谢谢!

    Susan