This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSCode-AM243X:将 MCU-PLUS-SDK 用作 LaunchPad AM243x 构建和调试的 IDE

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453552/mcu-plus-sdk-am243x-using-vscode-as-an-ide-for-launchpad-am243x-build-and-debug

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X

工具与软件:

我将在一个关闭的主题帖中查看是否有任何新的/更新信息、  我的未决问题包括:

1) 1) 我目前有一个由 MinGW 编译的 C 程序、我想知道是否存在可以在 VS 代码中利用 CMake 来在 LaunchPad AM243x 上编译和调试代码的现有交叉编译器?  如果没有...

2) 2)是否有办法将 VSCode +插件用作带有 AM243x 的 TI Launchpad 套件的 IDE?

提前感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您是否正在使用基于 VS 代码的最新 CCS v20? 请参阅  CCStudio v20.0.0 

    有一个 tiarmclang 交叉编译器可用于为目标 AM243x 编译工程。 请参阅  安装_TIARMCLANG 

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 感谢您的快速帮助。