Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507, MSPM0G3507, SYSCONFIG, ENERGYTRACE, LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G1507、 SysConfig、 ENERGYTRACE、
工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户使用 MSPM0G1507创建了一个原型板、但关断模式下的功耗高于 EVM (LP-MSPM03507)。
Q1:您能否在下面的原理图中指出任何可能导致功耗更高的因素?
Q2:你能告诉我其他可能的因素吗?
- 最常用的元素
- PA18的开关部分实际上是一个插入在开关之后的反相器、因此当开关按下时、它固定为高电平。 另外、当该开关未按下时、它固定为低电平。
- 即使从外部上拉的 PA9和 PB1更改为输入、结果也不会改变。
- 软件: \examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\sysctl_shutdown
在上面的电路原理图和程序中、3V 时的测量结果为8μA。 此外、如果您将其保留一段时间、测量值在8和14μA 之间缓慢波动。
(开关器件中的逆变器功耗低于1μA。 EVM 已确认它小于1uA。)
CCS 已确认 PMODECFG.DSLEEEP=10b。
在关断期间、只有唤醒端口处于活动状态、但我怀疑可能会发生意外唤醒。
他们更换了其他制造商的 M0、但由于原始 MCU 的功耗更低、因此出现了故障。
此致、
棒极了 h