This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCAN3-AM263X:如何在 AM263x-LaunchPad 上使用 MCU-PLUS-SDK?

Guru**** 2619465 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, LP-AM263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453515/mcu-plus-sdk-am263x-how-to-use-mcan3-on-am263x-launchpad

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X
主题中讨论的其他器件:AM2634LP-AM263

工具与软件:

您好!

对于我的应用、我想使用三个 MCAN 模块。

LaunchPad 通过 J7.63和 J7.64上的外部引脚多路复用器直接提供 MCAN0和 MCAN1。

此外、AM263x LaunchPad 用户指南在表4-25"J7的引脚多路复用选项"中显示、在模式0下、可以在 J7.69和 J7.70上提供"MCAN3_RX"和"MCAN3_TX"。

同时、它声称在模式0下"ADC3_AIN2"和"DAC_OUT"(以绿色显示)是默认信号 J7.69和 J7.70。 我假设此表中出现了扭曲、因为 Mode8列中显示的粉色多路复用替代信号不符合 Mode0列中的预期。

我指的是 SPRUJ10D–2022年5月–2023年9月修订。

要访问 J7接头上或 LaunchPad 上其他任何位置上的 MCAN1和 MCAN3、我必须选择什么 MODEx 和外部引脚多路复用器?

"你是我的!

安东尼乌斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonius,

    可以在 J7-63和 J7-64上访问 MCAN1。 多路复用模式= 0。 为了在这些 BoosterPack 引脚上使用 MCAN1、需要将上游 MUX U52上的 SEL 信号配置为高电平以启用路径 A<->C。

    可以在 J7-69和 J7-70上访问 MCAN3。 MCAN3_RX (AM2634引脚 C14)的 MuxMode=0、MCAN3_TX (AM2634引脚 A15)的 MuxMode=0。 为了启用正确的路径、需要将同一个 MUX U52配置为高电平 SEL 信号。

    有关完整的板载多路复用器布线以及多路复用器 U52 SEL 信号的源极引脚、请参阅 LP-AM263设计文件: https://www.ti.com/lit/zip/sprr452  

    此致、

    Brennan