This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:ADC 和 VPP 去耦

Guru**** 2946490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1452977/am2632-q1-adc-and-vpp-decoupling

器件型号:AM2632-Q1

工具与软件:

所列的 去耦电容器是否对于不会实施的项目是必需的? 我想使用 ADC_VREFHI_GX (将使用内部 VREF)和 VPP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    在我们的一些专家是 OOO 的假期,我们对此延迟的回应深表歉意。

    如果未使用 VPP、则不需要去耦电容器。

    ADC_VREFHI_GX 引脚仍需要去耦电容器、因为它们 在内部 VREF 电路处于运行状态时使用。

    AM263x 和 AM263Px 硬件设计指南 文档的修订版 C 将于年底发布、其中包含一章专门介绍去耦电容器要求。

    如果您在此期间有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Zackary Fleenor