This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:主内核与远程内核之间的 IPC 传输速度

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1454210/am2434-ipc-transmission-speed-between-main-core-and-remote-core

器件型号:AM2434

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我有几个问题爆炸:

 R5_0_0内核和 R5_1_0内核之间的 IPC RPMessage 传输速度是多少?

 R5_0_0内核和 M4_0_0内核之间的 IPC RPMessage 的传输速度是多少?

 R5_0_0内核和 R5_1_0内核之间的 IPC Notify 传输速度是多少?

 R5_0_0内核和 M4_0_0内核之间的 IPC Notify 的传输速度是多少?

此致、

YQY