This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:USB

Guru**** 2537120 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453166/am2434-usb

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:AM6442、SK-AM64B

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

能够实现 USB 主机主模式 开关节点振铃 CDC USB 器件

此致、

Weijian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weijian:

    感谢您的提问。

    可以使用 USB 主机主模式 开关节点振铃 CDC USB 器件 ?[/报价]

    在我们当前的 MCU+SDK 产品中、不支持 USB 主机模式。 请参阅 USB_DEVICE_DRIVER 、了解支持的所有功能。

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则需要转至 AM6442以获得 A53 Linux 内核上的 USB 3.0主机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我不确定我们是否在 Linux 上提供 USB 3.0驱动程序支持。 我们在 Linux 上的 AM64x EVM 上提供 USB 2.0双重角色支持。

    我将该线程传递给我们的 Linux 专家、以获取进一步的意见。

    请参阅 USB 了解更多详细信息。  

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 在主机模式下支持 USB3.0。 SK-AM64B EVM 具有一个 USB 超高速插座。 但 Linux 仅可在 AM64x 上运行、但不能在 AM243x 上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar:   

    我看到您提到的 USB 链接没有 Bin 刚才提到的 SK-AM64B EVM 信息。  您可以看到、这可能是 Linux SDK v10.1发行说明第节下引用的未决问题的一部分   2.1.5.3.打开的问题- "EXT_EP-12071 SDK-doc:CDNS3 USB 页面中缺少 SK-AM64B 信息"。 刚才提到了即将上任的 AM64X 营销经理的相关内容。