This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1454493/sw-ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl

器件型号:SW-EK-TM4C1294XL

工具与软件:


您好!  


我一直在工作一个需要对 EEPROM 进行几次读取和写入的项目。 我可以写入 EEPROM、并在对其下电上电之前转储/查看对其所做的更改。  
下电上电后、数据要么混乱、要么不写入、要么移位。 有时、只有一个特定部分是错误的;会获取其余数据。 问题可能是什么? 任何见解都将有所帮助。  

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否在一个或多个器件上看到过此问题?

    您是否记得在进行 EEPROM 操作的过程中让器件遭受以下任何一种软复位? 请参阅以下勘误表。  

     请使用 "解锁设备"将设备恢复为出厂设置。 这样做会完全擦除 EEPROM 以及主闪存。  请确保按照上述权变措施进行操作、以避免出现勘误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到多个板存在此问题。 我有大约15块电路板、都有同样的问题。  
    我尝试了第二个屏幕截图"取消阻止设备"、但仍然看到相同的问题。  

    您是否建议我尝试其他选项?  
    是否可以完全擦除 EEPROM 和电路板中的所有数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果15个电路板都显示相同的结果、则可能意味着您的代码存在一些问题。 您能展示自己的代码吗?

    下面是一个示例、您可以在外设驱动程序用户指南中找到该示例。 您能将它与您的代码进行比较吗? 如果您运行示例代码、是否存在同样的问题?