This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-MSP432-SDK:ads124s08evm

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1454674/simplelink-msp432-sdk-ads124s08evm

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

你在做什么?

我已经尝试将 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12安装到我的计算机上。

我的计算机环境(以下软件已安装我的计算机)

Windows 11 Pro、24H2 (内部版本26100.2605)

Code Composer Studio:12.8.1.0005

C2000WARE_5_30_00_00

SysConfig_1.5.0

xdctools_3_61_01_25_core

我想使用 ADCTempSensorFW_1.3.0、而不是尝试 安装 ADCSimplelink_msp432e4_SDK_4_20_00_12

但在几分钟后停止响应后99%完成、最后说"安装程序中出现致命错误"(我附加了 Capture Image、alloc 内存大小错误、安装时会发生变化...)

我尝试了几次,但和上面一样。 我的问题是什么?我该怎么做?

请告诉我该怎么做?

谢谢你

朴贤哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="633945" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1454674/simplelink-msp432-sdk-ads124s08evm "]

    我已经尝试将 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12安装到我的计算机上。

    我的计算机环境(以下软件已安装我的计算机)

    Windows 11 Pro、24H2 (内部版本26100.2605)

    [报价]

    您好!

     阅读 SDK 发行说明 、它不支持 Windows 11 Pro。 您是否可以尝试在 Windows 兼容模式下安装?