This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:BOOT引 脚电压问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1454568/tps546c23-the-bootpin-voltage-issue

器件型号:TPS546C23

工具与软件:

您好!

我使用 TPS546C23RVFR (输入12V)来生成5V 输出。 我可以测量输入为12v、但 Boot 引脚(引脚7)是5.8v (正常值应该是11V)、"SW1至 SW5"输出是0v (应该是5V)。 具有相同设计的其他电路板正常工作、只有该电路板无法生成正确的5V 电压。 您能告诉我为什么引导引脚(PIN7)是5.8V 吗?

附加为原理图部分。

谢谢!

Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您观察到的问题可能是由多种原因造成的、包括  

    - CBOOT 故障

    -由于 HS FET 不切换,可能发生短路

    -焊接不良,特别是在 BOOT 或 SW 引脚附近

    - IC 也可能是问题

    最可能的问题归结为与该电路板相关的特定问题 、例如元件损坏或焊接错误。

    检查以上各项后、如果将 IC 从损坏的电路板换用为良好的电路板、并将良好的 IC 换入损坏的电路板、则可以通过执行 ABA 测试来尝试找到问题所在。

    此致、

    Eileen