请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM263P4 工具与软件:
我使用的是 AM263P4 Launchpad。 我的 SPI 外设需要在每个16位字之间进行 CS 线路切换。
目前、我使用 DMA 阻塞模式、并设置1字事务、以便 CS 线路在每个事务之间切换。
有没有更有效的方法可以做到这一点? 理想情况下、我希望对多个16位字进行1个事务、并在每个字之间自动切换 CS。
感谢您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.