请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2432 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户正在使用 AM24x SDK9.2。
从 TRM 的第65页、我们可以知道这是完全有的 8个防火墙区域 表示 GPIO0/GPIO1实例、如下所示。

下面显示了客户提出的2个问题。
1:对于 GPIO0和 GPIO1、每个防火墙区域中分别有多少个 GPIO?
2:客户是否可以仅在某些防火墙区域(例如区域1、2、3、4)中启用 GPIO0/GPIO1实例的防火墙、并将其余区域(例如区域5、6、7、8)保持禁用状态?
谢谢!
Kevin