This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:无法配置 TIMA1比较引脚1与 PB7

Guru**** 2930290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1454721/mspm0g1107-fail-to-configure-tima1-compare-pin-1-to-pb7

器件型号:MSPM0G1107

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在使用 M0G1107进行开发。 他们希望将 TIMA1用于 PWM、在配置 TIMA1比较引脚1与 PB7时、会显示错误"PB7/59仅在 CAPTURE_0、CAPTURE_1正在使用的 TIMG6、TIMG8上可用"。

但是、本文档描述了 TIMA1_C1N 可以使用。  

请说明 配置 TIMA1比较引脚1与 PB7的限制是什么? 否则、客户进行配置时出现问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    如上图所示、TIMA1_C1N 是 TIMA CCR1比较反相输出、这意味着如果您要使用互补输出、则可以启用 PB7作为 TIMA 通道1的互补输出。 如果不需要互补输出、则在使用 TIMA 时无法将 PB7配置为常规 PWM 输出。 您可以告诉客户按如下方式执行测试。

    步骤1: 启用通道互补输出。

    步骤2:选择 PB7作为通道1的反相输出。

    此致、

    Peter