This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:下电上电后无法通信

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453905/mspm0g3507-can-not-communicating-after-power-cycling

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

下午好

我面临的这个问题,不能通信后下电上电.

当我加载代码时, CAN 通信和当我电源循环它. 它停止通信

之前我没有看到此问题

请尽快恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muntaha:

    发生这种情况时、您是否在调试器件? 您能在 CAN 模块或状态寄存器中看到一些错误吗?  

    CAN 总线上的流量是什么样子的? 这是总线上唯一一个您正在探测的器件吗、或者在器件下电上电时是否存在连续流量?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下电上电后、它无法通信。 我正在调试、但它并未指出 CAN 模块中的任何错误。 下电上电后总线显示很重。 我已经使用了控制器两天,我面临这个问题。(确保硬件和软件没有变化)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉总线状态显示正常、但消息未接收。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在发送两条消息...当我在关机后再开机检查这两条消息时...这两条消息来了

    但在电源循环后、这两条消息不会出现。(总线状态显示"确定")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是否仅在更新工具链(SDK 或 SysConfig)中的某些内容后出现? 您能否告知我您要使用哪些版本的 SysConfig、CCS 和 SDK 来查看此行为? 您正在使用哪款 CAN 收发器? 这是使用 LaunchPad 还是定制硬件? 我需要此信息才能重现此问题。