This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:简单汇编示例?

Guru**** 2931640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453527/mspm0l1306-simple-assembly-example

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

我对 MSPM0以及大多数 ARM 系统都是新手。  对于此板/MCU、CCS 似乎没有相应的启动.asm 模板?  我可以用 C 语言运行一些简单项目、 也可以创建空白 C 语言项目、但使用新的汇编语言项目时遇到问题。  我正在教授一门课程、我们暂时尝试根据这款 TI ARM 来构建它、我想运行两个 实验、我们在组装模式下进行开发。

是否有用于使其中一个板载 LED 闪烁的简单组装模板?  它更多的是我需要的基本项目、而更少是实际的代码。

谢谢!

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    我们很遗憾地告诉您、目前可能不支持用于汇编模板的 MSPM0系列。  

    但是、您可以在期间打开反汇编代码以显示汇编代码 调试 显示的链接、希望它对您有所帮助。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在.asm 进行开发、而不是查看编译器的产品。  即使没有模板、CCS 似乎也无法生成空白汇编项目;我是否正确、此 MCU 完全不支持汇编?  这是有时间表吗?还是这只是一个不会提供的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    如果您要为 MSPM0创建一个新的.asm 工程、很抱歉地告诉您此选项不可用、到目前为止可能还没有确定的时间添加它。

    顺便说一下、如果需要、您可以在 C 工程中插入汇编代码。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们愿意将切换到 TI;我可能可以再运行一个学期的旧 NXP 硬件。  我继续获得 TI 的支持、他们暗示我们可以在此继续开发.asm。  但这似乎超出了本论坛的范围。  这是我们可以处理的问题吗?

    Matt