This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:生命周期和 TI-RTOS 支持

Guru**** 2619555 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, BOOSTXL-EDUMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1454099/ek-tm4c1294xl-life-cycle-and-ti-rtos-support

器件型号:EK-TM4C1294XL
Thread 中讨论的其他器件: BOOSTXL-EDUMKII

工具与软件:

您好!

我教授的课程使用 EK-TM4C1294XL 和 BOOSTXL-EDUMKII 产品以及用于实验的 TI-RTOS 实时操作系统。  

我的一个学生安装了12.8.1版本的 CCS、并注意到 XGCONF 工具已被弃用。  

我的一些同事最近已将他们的开发板报废。  

您能否确认两块电路板在生命周期中的位置?  

是否在新的 CCS 版本中逐步取消对 TI-RTOS 的支持?

如果是这样、建议使用哪种 RTOS 以实现最长的支持时间。

谢谢!

Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

     我将向 CCS 团队报告 XGCONF 问题、因为我希望 CCS12.8中仍会支持该问题。 对于开发板、EK-TM4C1294XL 将继续投入生产、并将获得很长一段时间的支持  

     抱歉、我目前正在度假一整周。 如果您有其他问题、我下周再来时会给您回复。 请预计我的回复会有延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     阅读 CCS 12.8版本说明、没有提到 XGCONF 支持被删除。  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv12/CCS_12_8_1/exports/CCS_12.8.1_ReleaseNotes.htm

     您能截取所看到的内容吗?

     当我右键点击.cfg 文件时、我可以看到 XGCONF。 这基于 CCS12.6、但我预计在 CCS12.8上也是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是12.7.1、没有问题。 我的学生正在使用12.8.1,它肯定是坏的。 我的印象是12.8.1是一个主要版本,与12.7.1和更早的版本有很大不同。 可能直到假期结束后、我才能在自己的机器上重现问题。 如果我要保持此 TT 打开或关闭它、并在有更多信息时创建一个新的 TT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当您写信到帖子时、TT 将打开。