请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X 工具与软件:
我在 SDK 中找不到活动计时器示例(没有可从中导入的项目 /examples/drivers/timer)。
我尝试手动设置计时器/ISR。
1) 1)在 SYSCFG 中的计时器选项下、我创建了一个名为"TIMER0"的计时器
2) 2)编译后、我看到"ti_dpl_config.c"中的 TIMER0设置
3)在"ti_dpl_config.c"中、SYSCFG 创建回调 ISR 作为"TimerP_isr0"、并在同一个"ti_dpl_config.c"文件中声明。
由于 SYSCFG 正在创建 ISR 例程、因此每当我编译工程时、"ti_DPL_config.c"都会复位为默认值。
如何链接 TIMER0 ISR 以便同时触发我在主应用程序代码中创建的某些 ISR?