This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:LDO 稳压器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV767-Q1, TPS7A47, TPS746-Q1, TPS7A47-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1455404/mspm0g3507-q1-ldo-regulator

器件型号:MSPM0G3507-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS746-Q1、 TPS7A47-Q1、TLV767-Q1 、TPS7A47

工具与软件:

我正在寻找能够为 M0G3507微控制器供电的 LDO。   LM5085Q 的输入电源为5V。

我正在考虑以下器件: TPS7A47-Q1、TPS746-Q1和 TLV767-Q1

您的建议是什么? 我不在寻找航天级器件、但希望使用至少在某种程度上具有耐辐射性的器件。

TPS7A47是双极的、因此我认为它可能是一个更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于 MSPG3507、所有要求均为电压(典型值3.3V)和电流(MCU 最高80 -100mA)。 其他功能不是 MCU 必须具有的功能。

    我会将组织移至 LDO 团队、等待他们对您的问题发表意见。

    Unknown 说:
    您有何建议? 我不在寻找航天级器件、但希望使用至少在某种程度上具有抗辐射性的器件。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    是的、TPS7A47使用双极工艺、其他两种是 CMOS 工艺。 因此、我们一般认为 TPS7A47更有可能表现出耐辐射性、但是这些器件都没有经过 TI 的辐射测试。  

    这是 我们参数搜索的筛选版本、如果您想要评估适用于您的应用的其他器件、则可以将范围缩小到增强型和航天级产品。