This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:UDP 服务器示例发送消息错误

Guru**** 2932550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1454579/am2732-udp-server-example-sends-message-error

器件型号:AM2732

工具与软件:

你好。

在以太网调试期间、我们使用 enet_cpsw_udpserver 例程、并使用 netconn_sendto 与 PC 直接通信、以将信息发送到 PC。 但是、我们遇到了以下错误:"路由问题"。

以下是详细的调试信息:

正在启动 QSPI 引导加载程序...

[14:52:16.539]收←◆[bootloader_profile]引导介质:NOR SPI 闪存
[bootloader_profile]引导介质时钟:80.000 MHz
[bootloader_profile]引导映像大小:409KB
[bootloader_profile] Cores present:
r5f0-0
[引导加载程序配置文件] System_init:76us
[引导加载程序配置文件] Drivers_open : 17us
[引导加载程序配置文件] LoadHsmRtFw:3us
[引导加载程序配置文件] Board_driversOpen:2701us
[引导加载程序配置文件] CPU 负载:23689us
[bootloader_profile] SBL 总耗时:26488us

图像加载完成、切换到应用程序...
================
CPSW LWIP UDP 服务器
================
MII 3、phy 地址:10
PHY 10处于活动状态
从 lwIP 开始、本地接口 IP 为静态 IP
主机 MAC 地址0:70:ff:76:1d:ec:f2

[14:52:16.619]收←◆[LWIPIF_LWIP] NETIF 初始化成功
[LWIPIF_LWIP] Enet 已成功启动
Enet if Up 事件。 本地接口 IP:192.168.1.22
Enet if Up 事件。 本地接口网关:192.168.1.1

接口6:IP 地址:192.168.1.22
网络已启动...

[14:52:16.897]收←◆EnetPhy_getLocalCaps:EnetPhy_getLocalCaps:61

[14:52:16.991]收←◆MAC 端口1:链路接通

[14:52:17.730]收←◆sendPckt sendto:错误"路由问题。"

[14:52:22.733]收←◆6.151s : CPU 负载=4.05 %

[14:52:27.733]收←◆11.152s : CPU 负载=1.63%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题对于我们的研发部门来说非常重要、一旦问题解决、我们就会大规模生产并从公司采购大量的芯片。 是否有人关注此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、里程数:

    我已将该主题帖转发给我们的专家。 由于即将到来的假期、响应可能会延迟。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    我们已经解决了这个问题,谢谢!