This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:EK-TM4C1294XL

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1455779/tm4c1294ncpdt-ek-tm4c1294xl

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

工具与软件:

您好!  

我们在 项目中使用 TM4C1294NCPDT 控制器、我正在尝试使用 GPIO 94 - PL6 (USB0DP)、GPIO 93 - PL7 (USB0DN)发送数据、我需要在 USB D+和 D-分钟中发送简单的 AT 命令、我从 RTOS 示例中引用了以下程序、但这与我并不相似、这有点令人困惑。 请在这方面提供帮助以通过 USB 引脚发送 AT 命令。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     似乎您想要使用 USB 来模拟用于发送 AT 命令的串行 COM 端口。 是这样吗? 现有的 USB 库支持 USB CDC 类。  我建议您查看 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\usb_dev_cdcserial 中的示例。 此示例 在连接到 USB 主机系统时将 EK-TM4C1294XL LaunchPad 变为单端口 USB CDC 器件。 此示例通过虚拟 COM 端口与 USB 主机交互、从而支持 USB 通信器件类(抽象控制模型)。 我强烈建议您按原样运行示例以了解该示例、然后再对其进行修改以添加 AT 命令特定的代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    我可以查看此示例 SW-TM4C-2.1.4.178/examples/boards/ek-tm4c1294xl/usb_dev_cserial -我没有 usb_dev_ cdcserial。  这对于通过  GPIO 94 - PL6 (USB0DP)、GPIO 93 - PL7 (USB0DN)在上发送是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       此外、您还可以从 www.ti.com/.../SW-TM4C 下载2.2.0.295的最新 TivaWare、此外还提供了 usb_dev_cdcserial 示例。 不过、usb_dev_cserial 足以供您启动、因为 USB 作为一个串行器件进行枚举更简单。 usb_dev_cdcserial 会将 USB 枚举为支持两个串行端口的复合设备、您也可以尝试使用它、但我建议您先从较简单的器件开始。