This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:带有 IAR 9.10.2的 MSPM0L1304器件支持包

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1455867/mspm0l1304-device-support-package-of-mspm0l1304-with-iar-9-10-2

器件型号:MSPM0L1304

工具与软件:

您好!

我要将 MSPM0L1304与 IAR 9.10.2一起使用、我可以获取基于 IAR 9.10.2的器件支持包吗? 谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、该版本不包含 MSPM0的支持包。

    我们建议使用9.40或更高版本来开发 mspm0。 或者、可在较新的 IAR 版本中获取最新支持包、并将其迁移到较低版本。

    这是9.50.1版本中包含的内容:

    IAR_9.50.1_for_mspm0.zip

    B.R.

    SAL