This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:设置 GPIO 输出值

Guru**** 2224960 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1454828/sysconfig-setting-the-gpio-output-value

器件型号:SysConfig

工具与软件:

请告诉我如何使用 SysConfig 通过 GPIO 设置为输出的引脚的初始值(高电平或低电平)。

是否无法使用 SysConfig 进行设置?

我设置初始值。

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroshi、

    初始值有一个下拉列表、如下所示。  您可以将其更改为设置。   更改后、您可以再次检查 dl_config.c、然后还应看到正在调用 API 来设置引脚。   

      

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD - San:

    感谢您的意见。

    我知道您可以设置初始值。

    我没有足够的知识、但我不知道设置时的值是"0"还是"1"。

    我想知道如何设置"0"或"1"。 很抱歉问一个类似的问题。

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroshi、

    SET =引脚将输出其"高"电压、即 VCC。  通常为~3.3V。   
    清除=引脚将输出其低电压、即 VDD 或 GND。   

    希望这对您有所帮助。   

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD - San:

    感谢您的评论。

    我现在完全理解。

    这将加快开发速度! 非常有帮助。

    此致、

    山田浩史