This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-MSP432-SDK:CCS V20/MSP432P401R、MSP-EXP432P401R Launchpad 板:在 CCS v20 Resource Explorer 和 Project Wizard 中找不到选择

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1456085/simplelink-msp432-sdk-ccs-v20-msp432p401r-msp-exp432p401r-launchpad-board-no-selection-found-in-ccs-v20-resource-explorer-and-project-wizard

工具与软件:

  在最新的 CCS v20 Resource Explorer 和项目向导中无法看到 LaunchPad 板 MSP-EXP432P401R、器件 MSP432P401R。

请说明 CCS 的替代/旧版本是否与上述电路板和器件兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     MSP432P 已停产。 请勿使用适用于 MSP432P 的最新 CCS20、而是使用最新版本  CCS12.8.1。 我个人 使用过 CCS 12.6、而且正常工作。