This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL:

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453323/ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDTUNIFLASH

工具与软件:

 尝试运行 enet_lwip 示例代码、成功构建、但显示了" 错误读取长度为0x4的第0页上0x400653fc 的内存块:发生调试端口错误。" 如何解决该问题。  因此无法获取 IP 地址。 (通过使用 EK-TM4C1294XL 尝试此操作)

如果我运行 enet_lwip 示例代码如何检查 MAC 地址、我们有自己的定制电路板 TM4C1294NCPDT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     抱歉、我目前正在度假一整周。 当我回来时、我会研究你的问题。 请预计我的回复会有延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
     1.尝试运行 enet_lwip 示例代码、成功编译但显示了" 读取长度为0x4的第0页上0x400653fc 处的内存块时遇到问题:发生了调试端口错误。" 如何解决该问题。  因此无法获取 IP 地址。 (通过使用 EK-TM4C1294XL 尝试执行此操作)[/QUOT]

    您是否有另一个电路板要尝试?  

    您是否可以首先尝试解锁操作以查看其是否解决了问题? 请参见下文。  

    一旦执行了解锁、请确保对 MAC 地址进行重新编程。

    [quote userid="617276" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453323/ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl ">2.如果我运行 enet_lwip 示例代码如何检查 MAC 地址、我们就有自己的定制电路板 TM4C1294NCPDT

    与 LaunchPad 不同、如果您拥有自己的电路板、则 TM4C1294NCPDT 器件不会预编程 MAC 地址。 您需要自己对 MAC 地址进行编程、然后才能运行任何以太网示例。 请注意、您必须获取与贵公司相关的 MAC 地址。 LaunchPad 上 MAC 地址的前三个半字节仅分配给 TI。 如果您有 ICDI 以外的调试探针、则可以使用 Uniflash 对 MAC 地址进行编程。 请参见下文。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法获得必须编程的 MAC ID 以及如何确定 MAC ID? 您能举个例子做清楚解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法获得必须编程的 MAC id 以及如何确定 MAC id? 您能否通过示例给出明确的解释。

    请参阅  维基百科中的 MAC 地址、了解其简介。 贵公司必须从贵公司的 MAC 地址池中获取。 对于当前开发工作、您可以将一个 TI MAC 地址编程到定制电路板中进行测试、但最终应该使用您自己的地址进行编程。 看看您在背面有任何一个 LaunchPad、这里有一个预编程的 MAC 地址。 您可以在定制电路板上临时使用该地址。 例如、您可能会找到一个地址、例如00:1A:B6:XX:XX:XX。 00:1A:B6是德州仪器(TI)的 OUI。 如果您访问 https://macaddress.io/ 或任何在线 MAC 地址查找网站、将找到以下详细信息。